This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:需要多协议主机

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/727009/cc8530-need-for-multiple-protocol-masters

器件型号:CC8530

我正在设计无线音频系统、并最终尝试确定我是否需要多个协议主器件。  该系统将包括:

1.两 个音频源设备。  每个音频源将传输单通道音频信号。  两个源将同时连接到接收系统。  

2. 接收系统。   在这里、每个音频 信号(共两个) 需要 单独发送 到 DSP 以进行进一步处理。  

在理想情况   下、可将单个 CC85xx 协议主器件配置为将每个单声道信号(非混合)输出到单个立体声输出中。

但是、在阅读文档并使用 Pure Path 无线配置器后、似乎无法使用单个协议主器件。  如果我的理解是正确的、对于 具有多个从器     件的系统、音频映射(从器件->主器件)将是相同的、有效地混合了来自每个从器件源的音频(即两个单声道麦克风从器件只能配置为在接收器上产生单声道输出。  或-两个立体声麦克风从机只能配置为产生单个立体声输出)。

问题:

我的上述 理解是否正确?

我是否需要 两个协议主芯片来实现 两 个从器件的独立输出?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    我注意到一位有关您的主题的专家。 您可能需要等待几天才能得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    如果您选择"Mono input satellation"作为从属应用程序角色、则可以将输入向左或向右分配为从属设备的逻辑信道。 向一个从器件分配左声道、向另一个从器件分配右声道、即可从主器件获得立体声流、单声道分别位于左声道和右声道。

    谢谢、
    Fredrik