This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:RF430CL33x 的最小电源电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/726557/rf430cl331h-minimum-supply-voltage-for-rf430cl33x

器件型号:RF430CL331H

RF430CL331H 数据表有两个针对 VCC 的额定运行范围:"在程序执行期间、在3.0 - 3.6V 时不存在 RF 场"和"在程序执行期间、RF 场存在"在2.0 - 3.6V 时。 您能解释一下3.0V Vcc 最小值何时相关? 传感器标签套件文档第1节"关键系统规格"中说明它需要2.2 - 3.6V 电压、我已经验证它在这些电压下确实能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanislaw、

    如果器件由射频场供电、则2V 正常、但如果器件仅由 VCC 供电、而没有来自 NFC/RFID 读取器的射频场、则需要3V。

    您能否链接"传感器标签套件"的文档? 不确定您的意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这基本上就是它所说的内容。 但是、"程序执行期间"是什么意思(是的、我知道它是内部的430 -但我不知道它的编程、或者它处于睡眠状态;我看到前面的一个答案提到 VCORE 引脚变为~1.5V -这是否对应于程序执行)? 这是否意味着如果在没有外部字段且<3.0V 的情况下启动 LOOPING_READ 勘误表补丁可能会失败?

    我所想到的确切 TI 文档是 TIDU821、第2页。 请参阅 :www.ti.com/lit/ug/tidu821/tidu821.pdf

    感谢你能抽出时间、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stan、

    程序执行意味着器件处于 LPM 模式之外并执行活动处理。 在正确设计的系统中、这只能在2种情况下发生。

    1) 1) RF 读取器呈现自身、并且在标签执行代码和处理 NFC 通信时出现 RF 场
    2) 2)主机 MCU 在没有射频读取器的情况下与标签通信、以读取/写入数据或配置寄存器、例如启用射频。

    CL331H 需要在 NFC 事务处理期间与 MCU 进行相当数量的通信、但在初始设置之后它不会被触发。

    如果您的意思是、如果在没有射频字段的情况下完成器件的写入序列、LOOPING_READ 勘误表修补程序是否会失败、则是。

    避免这种情况的一种方法是、一旦检测到 RF 场、就立即写入寄存器进行勘误补丁、然后启用 RF。 如果 MCU 执行得足够快、则 NFC 保护时间应允许在发送第一个轮询命令之前完成所有这些操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 非常感谢您提供的详细且有帮助的答案。