This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970 GUI 读取超时

Guru**** 2587575 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-EXP430G2ET, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/726108/trf7970a-trf7970-gui-read-timeout

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-EXP430G2ET

您好!

我正在使用 TRF7970处理一个项目、并且希望读取存储在某些寄存器上的十六进制值、因此所有资源都已将我指向 TRF7970 GUI、该 GUI 恰好执行该操作。 我遇到的问题是 GUI 给我一条***读取超时***消息,我无法通过它。

还有两个论坛涉及同一个问题,但两个论坛都在没有任何解决办法的情况下关闭。 我在此引述这些建议:

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/t/159564?TRF7970-GUI-hangs

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/t/296873

我之前使用过 RF430FRL15XH GUI、这与 TRF7970配合使用很正常、但当有已刷写到 RF430152H (我的特定芯片)上的自定义代码时、我找不到一种设置方法。 该接口想知道您是否正在使用 SENSORHUB 升压、补丁或 EVM 板、而没有选项可以说我在定制传感器上使用自由运行模式下的代码连接到 CCS。 因此、我尝试使用 TRF7970 GUI、它具有我感兴趣的所有显示选项、用于查看寄存器的原始十六进制数据。  

是否有任何有关如何使该 GUI 可靠工作的想法? 或者,请访问与此主题相关的论坛获取锁定的 b/c 没有解决方案:'(  

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    关于 GUI 挂起、不再支持 TRF7970AEVM GUI。 当然、它有问题、但读取超时可能是 TRF7970AEVM 固件中的错误引起的。 该固件在过去5年中未更新、因为使用了其他更新的基础。 遗憾的是、RF430FRL152H GUI 确实使用了它(这不是我的决定...) 因此、由于这个原因、它仍然"提供"。

    对于 RF430FRL152H GUI、考虑到该 GUI 仅用于评估目的且仅用于支持我们的 EVM 及其软件、因此出现这种情况并不奇怪。 我们的期望是客户在初始评估后可以实现他们所需的内容、我们实际上没有任何关于扩展 GUI 功能的请求、因此我们不打算增强 GUI 以使用自定义代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    谢谢你们提供的信息、尽管这让我感到悲伤的熊猫... 是否有任何其他解决方案可通过 TRF7970AEVM 从 RF430FRL152H 通过 NFC 读取寄存器值并将其显示以进行代码验证? 是否有其他平台可以读取和显示寄存器值、例如手机仿真器或类似的器件? 我们的整个项目都依赖于此功能、而我发现的所有解决方案都依赖于 TRF7970AEVM GUI。

    我确实在 TI NFC 工具 GUI 上找到了适用于带 MSP-EXP430G2ET 开发套件的 TRF7970A 的文档、但没有用于 TRF7970AEVM 的示例、因此我不确定是否会这样做。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    该组合的作用在于读取原始数据并将其显示在 UART 上、因此可以通过这种方式查看寄存器设置。 您可能还可以创建一个快速且脏污的 GUI 来将值映射到寄存器名称。

    如果您只需要读取寄存器、只要选择 EVM、RF430FRL152H GUI 也可能可用。 但您将无法利用一些功能、例如从 ADC 获取结果等