This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Z-Tool 协调人与 Xiaomi 端点之间的 ZigBee 通信

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2531, CC2650EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/724812/cc2650-zigbee-communication-between-z-tool-coordinator-and-xiaomi-endpoint

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他部件: CC2531Z-stack

您好!

在一个项目中、我们有 SmartRF06 EVM + CC2650EMK、并将 CC2650编程为 ZNP 协调器。 我们使用了带有 Ubiqua 的 CC2531 USB 软件狗作为监听器。除此之外、我们还有 Xiaomi wikia 无线开关 WXKG01LM。 我们希望将 Z-tool 用作 CC2650协调器(附带了我们的 javascript)。

我们无法与 xiaomi wikia 无线交换机 WXKG01LM 协同工作。 Joning 网络后、Xiaomi 正在不断发送数据请求、但我们无法从协调器处得到响应。您能否指导我们与基于 Z 工具的协调器和 Xiaomi 喜欢的端点进行通信?

下面是我们的 Ubiqua 屏幕截图、还附加了我们的 z 工具脚本代码

e2e.ti.com/.../znp.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在关联响应后,我看不到协调器向设备发送传输密钥包。 您是在 Z-Stack Home 1.2.2a 中使用预编译的 ZNP FW、还是自行构建 ZNP FW。 如果您自己构建、您是否在协调器上启用 TC Link Key Secure?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果问题未得到解决,请通过回答 YK 的问题来更新此主题。

    此致、
    Ryan