请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2、 TRF7970A
我想使用 RF430FRL152H 为外部组件供电。 我可以使用 VDDH (1.8V 至3.6V)或 VDD2X、但我想知道最大电流可以为 VDDH 和 VDD2X 提供多大的电流。 我在数据表中看到 VDDH 为600uA、VDD2X 为90uA、但我不知道它们是否是最大电流。
谢谢、
此致。