请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7962A 我使用 TRF792A 读取多个块 并使用读取多个块命令(0x23)。 我发现读取几个块没有问题。 当读取28个块时、TRF7962A 无法读取成功。有时 、调用 资源清册命令、TRF7962A 无法 资源清册标签。 当我复位 硬件,TRF7962A 时、工作正常!
我尝试单独读取块,先读取20个块,然后读取8个块,现在我可以读取28个块,确定,但是,存在问题。 在一 段时间内、TRF7962A 在连续读取28个块后将不工作。
同时、我测试了检测 EAS 功能、出现了同样的问题,TRF7962A 停止工作。
当 TRF7962A 无法正常工作时、MCU 可以正常工作。 使用 示波器测试 TX 引脚 电路波形, 波形正确。
我想知道如何解决这个问题?