This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:我们是否有 ST25DV 的替代器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/724857/rf430cl330h-do-we-have-alternative-part-for-st25dv

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:RF430CL331H

大家好、团队、

我正在寻找 TI 的 ST25DV 动态13.56MHz NFC 标签替代产品、这些产品 具有 ISO/IEC 15693支持。

应用:计量、您能提供建议吗?

提前感谢。

最棒的

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    如果需要 ISO15693支持、则实际上并非如此。

    我们在 RF430CL330H 中有一个动态 ISO14443B 应答器(如果3KB SRAM 太小、则为 RF430CL331H)。

    我们的"动态"ISO15693应答器不是一个很好的选择、因为它专门用于使用传感器标签、并且价格要高得多、能够提供此类功能、并且仅具有用于存储空间的2kB FRAM 和4kB SRAM。 它不适合与 ST 标记进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralph、非常感谢您的输入。

    BR
    Shai