This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:TRF7970A 和 MIFARE 卡

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/724704/ccs-trf7970a-trf7970a-and-mifare-card

器件型号:TRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我继续测试 TRF7970A 并尝试进行实验。

现在我有一张 RFID 卡,而且 actullay 不知道卡的类型。

我的 ATQA 响应:以十六进制表示为00 44

我的 SAK 响应:0x75

问题1:哪种类型的卡? (我想、根据 NXP MIFARE 文档、它可能是 Mifare Plus 4K SL2)

问题2:此卡可能与14443-4堆在一起。 读/写存储器。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本期。 UID 为7字节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    第一个问题与 TI 产品无关、请获取 ISO14443A 规范或使用 Android 应用程序(如 Hagenberg 的 NFC TagInfo)为您的标签进行 ID。

    有关问题2、请参阅器件常见问题解答 :www.ti.com/.../sloa246的第1.3节