This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:意外复位后的复位位位位位

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/674622/cc2510-reset-bits-after-unexpected-reset

器件型号:CC2510

您好!

我与一位客户合作、他们在数千个产品地点中的一个遇到了奇怪的行为。 他们看到系统中的 CC2510随机复位、不知道为什么:

当我们查看复位原因位时、我们会看到随机值00、01和10是什么。  我们从未见过11。   

  • 是否有可用于复位原因位的定义?  我的数据表显示“reserved”(保留)。
  • 他们看到的位是否准确?
  • 是否有任何其他寄存器或其他有助于我们了解为什么 CC2510会复位的东西?  

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所讨论的是哪一个特定寄存器、在第76页的数据表中、您将找到复位原因矢量和说明。

    睡眠(0xBE)-睡眠模式控制

    4:3 RST[1:0] XX R 状态位、指示上次复位的原因。 如果有多个复位、则
    寄存器将仅包含最后一个事件。
    00上电复位或掉电复位
    01外部复位
    10看门狗定时器复位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此线程。 请通过回复自由重新打开此主题。