This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:配置为3 x PCM16的协议主器件希望单个协议从器件 CC8530接收全部3个通道

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/673769/cc8530-protocol-master-configured-as-3-x-pcm16-want-a-single-protocol-slave-cc8530-to-receive-all-3-channels

器件型号:CC8530

您好!

我正在开发无线2.1音频应用、我们希望从连接音响主机发送3个 PCM16 IIS 通道的数据

无线传输至3通道放大器。

使用 PurePath 配置工具:

我们可以将 PCM16的协议主器件 CC8530配置为0/3、 一切正常。

在尝试配置从器件时、 我们只能选择接收2个通道。

我们不需要任何返回到协议主设备的上游通道

例如、我们需要的配置就是这样

主设备0/3格式 PCM16

从设备  3/0 格式 PCM16

这个特定的从器件配置似乎不存在、请告知?

我们似乎可以将2个关闭的 CC8530从器件安装到3通道放大器节点中、 这似乎有点疯狂、可能会有问题  

为来自2个 IIS 源的单个3通道 DAC 计时时。

期待您的回复、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    很抱歉、您的问题得到了较晚的回答。 我已将此事转交给我们的 PPW 专家之一。 在此平均时间内、请查看此主题、该主题似乎可以解答您的问题(上一篇文章): e2e.ti.com/.../303363

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    2013年的主题可能有答案、好地方、谢谢。

    我们将立即试用并报告、以便对其他人有用。

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑音频设备文件(*。ppwadd)对我们无效、无法清除要编辑的参数。 需要一些 PPW 专家帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您可以尝试创建自定义应用程序角色吗? 请访问:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator\application_Roles、并使用您喜爱的文本编辑器打开示例 s_立体声_output_sentaritone.ppward。 为其指定自定义名称、并将 aif_output_count 更改为3。 这应根据 PPW 专家的意见工作。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我们在 PPath 配置器工具3/0和3/0中有所需的选项、在从器件(Rx)侧、输出仍然不正确、缺少3个通道中的1个。 因为我们还有一些事情需要解决、所以还没有解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hin Jon,

    您是否正在取得进展?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    我们的问题现已完全解决,谢谢。

    该解决方案如上所述、 有一个偶然的 FW 错误阻止了我们的系统正常工作。  

    现在该错误已修复、我们有2.1无线音频16/48K、非常出色。

    最棒的

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    很高兴听到这个消息!

    此致、
    Fredrik