This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A 的电源电压查询

Guru**** 2525060 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/676070/trf7964a-supply-voltage-query-of-trf7964a

器件型号:TRF7964A

您好!

我想使用 RFID 阅读器 IC:TRF7964A ,3.3V 电池供电。 我是否需要将3.3V 至5V 的升压器用于输入电压(引脚编号 2) 2)引脚。 如果我在输入电压(引脚2)上提供3.3V 电压,也可以正常工作。 根据数据表、VIN 电源电压范围为2.7V 至5.5V、但在绝对额定值中、建议使用5作为典型电压。

请推荐最合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margisha、

    该器件可在3.3V 下正常运行。 如果进一步阅读数据表、我们就会发现寄存器0x00位0设置了5V 模式和3V 模式。 当提供3.3V 电压时、您应该将器件设定为在3V 模式下运行。

    请注意、建议使用5V 电压、因为输出功率更高、因此读取范围更大(100mW@3.3V 与200mW@3.3V)、但在最大读取范围不是最高优先级时、许多应用使用3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ralph、

    感谢您的回答。 这对我真的很有帮助。

    您能告诉我100mW 功耗和200mW 功耗下的近似读取范围 、以便我能够选择最适合我的应用的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margisha、

    这是特定于应用的、取决于我们器件规格之外的许多因素、包括读取器天线的天线尺寸、连接到我们建议的 TRF79xxA 匹配网络的50欧姆点的天线匹配网络、标签技术(或使用的技术)、使用的命令、 标签或目标器件天线尺寸(主要是它们与读取器天线的耦合程度)以及可能的环境因素、例如任一天线附近是否存在金属。

    一般经验法则是、具有合适尺寸天线和适当调优的精心调优系统在3V 工作电压下的精度为~3-4cm、在5V 工作电压下的精度为~5-6cm。 但是、您可以获得比这更大的覆盖范围、具体取决于您的设置和标签技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的善意回应。

    我已经阅读了此 PDF《TRF79xxA 天线设计指南(修订版 B)》 、以获取天线设计参考和指导。  

    文档中提到、为了实现更好的覆盖范围、应使用更大的天线、但同时如果天线非常大、则 TRF79xxA 无法正确驱动天线。

    对于我们的应用、没有任何大小限制。 那么、您能不能建议通常用于更远距离的任何理想天线尺寸?

    谢谢、此致、

    Margisha Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margisha、

    这一切取决于将使用的标签大小、但如果您希望使用多种标签、那么天线尺寸比信用卡尺寸小一点可能会提供最佳效果。 如果您预计会使用小型标签、则需要更小的天线。 这一切都归结为读取器和标签线圈之间的最佳电感耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢。 由此可以很清楚地看到天线尺寸。

    我理解、

    由于此 IC 支持 ISO15693协议、它将支持一次最多4个卡的多标签检测。

    如果我对这种理解有误、请纠正我的问题。  

    谢谢、此致、

    Margisha Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margisha、

    是的、我们有处理 ISO15693防冲突的示例固件: http://www.ti.com/lit/zip/sloc297

    示例固件的基本说明如下: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/t/493678

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    使用此读取器 IC、是否可以实现~12cm 的读取范围?

    我们的要求是从12到14厘米的范围内读取 RFID 标签、那么使用此芯片或任何其他类似芯片是可行的吗?

    如果有、请建议使用该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margisha、

    是的、如果使用 ISO15693技术、这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回答。

    是的、此 IC TRF7964A 支持 ISO15693协议、因此根据您的说法、此芯片可提供高达12 CM 的 ME 范围。?

    请尽可能详细说明使用相同 IC 实现此范围的方法。

    谢谢、此致、

    Margisha Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margisha、

    按照上面链接的 SLOA241 I 中的指导、为标签和读取器(大约信用卡大小)使用合适尺寸的天线、并为 Q 18-20进行天线调优。

    您必须付出最大努力、我们提供配套资料来解释这些步骤、但这正是我们在获得12cm 时帮助停止的能力是应用特定的要求。