This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500和 ETSI 标准模糊性

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/676540/cc2500-cc2500-and-etsi-standard-ambiguity

器件型号:CC2500

尊敬的所有人:

我们已经设计了具有 CC2500 收发器和 NXP Kinetics 微控制器的无线传感器。 我们已经使用应用程序固件测试了硬件。 现在、我们希望该产品获得 ETSI 标准 EN 300 328和 EN 300 400的认证。

是否有人可以根据 ETSI 标准指导以下内容:

[1] 2.4至2.483 GHz 频带内所需的最小和最大通道带宽

[2] 在2.4至2.483 GHz 频带内所需的最小和最大功率

[3]在2.4至2.483 GHz 频段内跳过哪些频率

[4]如果我们将无线电波特率设置为250kbps 或500Kbps、则需要多少带宽

我们找不到明确的解释。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了一份有关 SRD 法规的应用手册(SWRA060)、其中涵盖了 ETSI EN 300 440和 EN 300 328。 这将有助于回答您的问题。

    e2e.ti.com/.../swra060.pdf

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有回答任何问题,但是很有帮助。谢谢。