This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 RF430CL330H 而不是 RF430CL331H 时出现 TIDA00524问题

Guru**** 2594110 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, RF430CL330H, TIDA-00524, MSP430FR5969, TIDA-00217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/668716/tida00524-problem-with-using-rf430cl330h-instead-of-rf430cl331h

主题中讨论的其他器件:RF430CL331HRF430CL330HTIDA-00524MSP430FR5969TIDA-00217

大家好、  

我重建模型 TIDA 00524硬件以进行练习。 我的模型完全相同、只是我使用 的是 RF430CL330H、而不是 RF430CL331H。 TI 为 TIDA00524提供的冷链代码在我的模型上不起作用。 我想知道 RF430类型的变化是否会导致问题。 根据我的理解,它们应该是类似的。 如果这是问题。 是否有一种简单的方法可以更改 TI 代码以与我的模型配合使用、或者我是否需要重写整个 RF430代码以进行调整。

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alaedden、

    器件之间存在主要差异、因此如果换用器件、您将需要重写代码。 此外、CL331H 用于该应用、因为它提供了一种通过 NFC 发送大量数据的方法。 使用 CL330H、您将无法发送超过3KB 的数据、这也使得在 MSP430FR5969中保存40KB 以上传感器数据的存储系统毫无意义。 您还需要重新处理它。 坦率地说、除非您的应用程序与 TIDA-00524设计的目的大相径庭、否则我看不到您使用 CL330H 而不使用 CL331H 的任何原因。

    RF430CL33xH 器件的器件常见问题解答的第2部分介绍了这两个器件之间的差异: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题出在原理图中。 他们提到 CL330H 而不是 CL331H、这让我感到困惑。 无论如何、我订购了 CL331H 并将其替换到我设计的 PCB 中。 对我来说仍然不起作用。 就像天线在我的手机上发出的声音一样。 我对问题进行了一段时间的疑难解答、但仍然无法用我的手来解决问题的主要原因。 我想知道接地层是否会影响天线性能、因为它是我可能与 TIDA 00524设计唯一不同的东西。

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alaedden、

    这对于这种电路板而言不应该是问题。 一般来说、我们希望在接地层和天线线圈之间有更多的空间、但即使在我们的 TIDA-00217板上、我们也能相当接近它们、并且仍然能够顺利地进行通信。

    您是否在 I2C 线路上获得任何流量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ralph、
    我解决了这个问题、所以在你告诉我之后、接地平面不应该是问题。 我开始对其进行几天的故障排除,直到我发现天线端子之间的问题很短。
    再次感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助。