This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:安全特性。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/676283/rf430frl153h-security-feature

器件型号:RF430FRL153H

尊敬的 Ralph:我的客户想知道我们是否有关于 RF430FRL153HCRGER 芯片可用安全性的任何信息?
查看锁定存储器、但是否有任何选项允许开发人员只对芯片进行写入?
他们希望 使用此功能、以便  他们的产品 在市场上不会被改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    存储器块的锁定可防止通过射频访问的 FRAM 数据进行无线访问、但锁定的任何块仍可使用 JTAG 进行覆盖。 此外、没有方法可以用射频锁定块、只允许开发人员访问。 在这方面、锁定块是全部或无任何意义的。 请注意、锁定块也不会阻止对无线命令的读取。

    该装置在其所拥有的安全方面非常缺乏,这种保障措施在其发展过程中不是优先事项。

    有人打算通过 SYS 配置寄存 器(SYSCNF)使用 FRAMLCK0-2功能、以帮助保护 FRAM 实现读写保护、但存在一个问题、即射频堆栈将覆盖 FRAMLCK 位、从而使该功能相当无用。 此外、如果实现了 JTAG 访问、SYSCNF 也会被覆盖、因为它不受密码保护。

    此外、与某些 MSP430 FRAM 器件不同、这些器件不提供篡改保护、因此没有方法可以通过限制物理访问等路块来真正防止 JTAG 被访问。

    但是、可以保护的是某些寄存器、它们能够通过 JTAG 邮箱进行密码保护、这些寄存器是:

    • 射频电源管理模块
    • 紧凑型时钟系统
    • FRAM 控制器
    • 看门狗定时器

    这有助于在一定程度上保护应用程序运行、但 FRAM 控制器中不包含 FRAM 保护、因此如果访问 JTAG、FRAM 仍容易受到攻击。

    它们防止篡改保护的最佳方法是锁定所有块以防止无线写入、然后尽可能地物理保护 JTAG、 但是、任何真正确定的黑客最终都能够访问器件以覆盖存储器内容。 这是有关表中唯一选项的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。 答案是 我所期望的、但我想确认、因为这 是我不同的产品系列。 感谢您的详细信息。

    此致、

    Naser