This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:MIFARE Utralight EV1规范防碰撞

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7960, TRF7961, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/675791/trf7960a-mifare-utralight-ev1-spec-anti-collision

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7960TRF7961TRF7970A

您好、香榭丽舍

客户询问以下文档。 他们想知道 SLOA136上是否有任何软件版本库? 谢谢!   

链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    虽然应用手册中讨论的理论是准确的、但发布的固件在实施中存在一些错误、因此无法提供确切的示例。

    对于 ISO14443A 防冲突固件示例、建议使用以下示例代码: http://www.ti.com/lit/zip/sloc297

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我的客户发现有一个关于 MIFARETmUltralight 的“已知问题”。 请告诉我客户是否想在 TRF7960A 上实施 MIFARETm超轻型产品。 TRF7960A 能否支持它? 我们是否有任何示例代码? 谢谢

    TRF796x–特定标签的已知问题
    www.ti.com/.../sloa153.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    Mifare 标签的问题仅存在于基本 TRF7960修订版本中、而不是存在于 TRF7960A 修订版本中。 此应用手册中涵盖了这一点 :http://www.ti.com/lit/an/sloa156/sloa156.pdf 他们共享的应用手册仅讨论 TRF7960/TRF7961、而 TRF7961不是修订版器件。

    TRF7960A 可以读取 Mifare Ultralight 标签。

    TRF7960A 的正确示例固件是 SLOC297示例 I shared。 对于60A、将固件从 TRF7970A 兼容性切换到 TRF7960A 兼容性需要进行一个小改动。 这是通过 转到 trf79xxa.h 文件并将  TRF79xxA_version 的#define 从70切换为60来完成的。