This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:器件断电时、RF430FRL153HCRGER 的 ADC0漏电流。

Guru**** 2582115 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL153H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/675547/rf430frl153h-current-leakage-into-adc0-of-rf430frl153hcrger-when-device-is-powered-off

器件型号:RF430FRL153H

你好

当器件完全断电时、流入 ADC0的泄漏电流是多少?

换句话说、RF430FRL153H 既不是由外部源供电、也不是由 NFC 读取器供电。

已查看数据表、找不到任何内容。

谢谢你

Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziad、

    我也找不到任何内容、因此我将与产品团队进行咨询、并查看我们是否有任何有关这方面的特征评定数据。

    我确实跟踪了 SD14引脚的输入阻抗最大值为1M Ω、我发现的所有基准都指示 SD14的泄漏电流很低、但我找不到任何与之相关的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziad、

    我已与产品团队/设计人员交谈、并收到以下反馈:

    如果 ADC 引脚上的输入电压保持在0.3V 以下、则泄漏电流处于低 nA 区域(我们没有确切的数字、但它比 uA 更接近 pA)。

    但是、如果 ADC 上的输入电压上升到0.3V 以上、则器件内部的二极管将打开、这将导致更多电流消耗。 然而、TI 并未指定这一增加的电流消耗、建议确保 ADC 引脚在器件断电时的暴露电压超过0.3V。