This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:如何更改开发板上的标签 ID +写入 FRAM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/675105/rf430frl152hevm-how-to-change-tag-id-on-the-dev-board-writing-to-fram

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我有 RF430FRL152HEVM 、并且正在使用 MSP-FET 与其进行连接。

需要采取哪些步骤来执行以下操作:

1) 1)将"tag id"更改为任意值-用于测试目的

2) 2)写入 FRAM 上的特定块  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pesach、

    无法更改标签 ID。 TI 对其进行编程、以确保它是符合 ISO15693标准的唯一标识符(UID)、并且不能由客户更改。

    您是不是要使用 MSP-FET 编写特定的 FRAM 块? 在调试过程中、我认为您可以将其作为调试过程的一部分来执行、否则、您必须使用 NFC 通信来执行该操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供标签 ID 信息。 关于 FRAM -某些块不能"无线"写入、因此想知道如何使用 JTAG 等来完成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pesach、

    JTAG 对所有 FRAM 进行编程、因此当您通过 JTAG 下载程序时、所有这些块都是批量编程的。 在内存浏览器模式下、通过重新编程所有块或*可能*通过 MSP-FET 调试接口更改一个块、并以这种方式手动更改块的内容(从不亲自尝试、但应该可以执行?)。