This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:ISO15693标签写入带密码和不带密码的数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/672827/trf7970a-iso15693-tags-writing-data-with-and-without-passwords

器件型号:TRF7970A

您好!

我使用 TRF7970A-EV 通过具有112字节的 ISO15693标签写入和读取数据、工作正常。 我需要对同一标签密码中的某些扇区以及不受密码保护的某些扇区进行保护。 因此、在大多数情况下、我需要快速访问不受密码保护的数据、只需一个读取命令即可。 有时、我需要通过验证受密码保护的扇区中的数据来检查此标签是否为正版。 那么、我可以在同一标签中同时拥有受保护和不受保护的数据吗? 我能否在不输入任何密码的情况下快速访问未受保护的扇区? 是否有更简单的方法来验证标签是否由您提供?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    您使用的是什么标签? 它听起来不像 TI 标签、因为我们没有112字节空间的标签、也包含密码功能。 只有我们的32字节 Pro 标签提供密码功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    仍在等待我之前的问题的回复、如果我在工作周结束时没有收到回复、我只需将其标记为已解决...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    很抱歉我迟到了。 不、我不使用 TI 标签、但我使用 TRF7970A-EV 对标签进行编程。 我将使用112字节的 Icode SLIX 标签。

    如果我切换到32字节 Pro 标签、我可以执行上面描述的操作吗? 这样做的目的是避免人员复制标签。 是否有其他方法来实现这一目标?

    谢谢、

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    通过对标签上的数据进行加密、并使用 DSFID 和 AFI 等方法来限制可用于访问数据的命令、我们的标签可以进行编程、从而提供一些基本级别的安全性、但这些步骤都不会被确定的假冒者所征服。

    我们的密码功能如下:"用户锁定块可通过使用受密码保护的写入命令进行重新编程。" -不涉及读保护。 任何人都可以读出数据。

    为了真正避免标签重复、需要使用具有适当加密的安全应答器。 最后、我们不会制作任何此类加密标签-尽管 TRF7970A 在受编程为处理加密方面的 MCU 控制时能够读取加密标签。

    至于有关标签数据结构和密码要求的问题来自您的原始帖子、您必须向 NXP 询问这方面的问题-我不知道他们对此类标签的设置。

    很抱歉、我不能再提供帮助了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph、感谢您的帮助。 这就清楚了。

    Robert