This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:带 SAM 模块的 TRF7970A

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/674244/trf7970a-trf7970a-with-sam-module

器件型号:TRF7970A

我想在我的 RFID 读取器板上添加一个安全访问模块。 将 SAM 模块与 TRF7970A 配合使用时有哪些要求? 您能否提供此应用的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mutlu、

    组装安全元件的唯一方法是在控制 TRF7970A 的 MCU 侧。 TRF7970A 将只从必须来自 MCU 的 SPI 线路发送提供给它的数据。 如果 MCU 具有安全元素、并且通过 SPI 线路传输的所有数据都是加密的、 您将拥有一个安全系统、因为 SPI 线路上的数据与无线传输和接收的数据不会有差异(甚至无需篡改读取器 PCB 即可监听这些数据)

    我们没有此类应用的任何应用手册或其他详细信息、 您需要在您的终端上实施、我们不能为您提供支持、因为 TI 不会制造可以这种方式利用的独立安全元件。 我们最接近安全元素的是 MCU、其具有内置在 MCU 硬件中的 AES 和其他加密协议。