This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:支持 CC8530 24位字长

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/672717/cc8530-cc8530-24-bit-word-length-support

器件型号:CC8530

PurePath 无线线路在4通道24位音频方面的具体功能是什么?  它只能压缩24位音频、还是可以实现无损24位音频?  CC8530数据表引用了未压缩的24位功能、但用户指南未显示支持该功能的流格式。  本用户指南仅提供了适用于4通道24位音频的 SLAC 流媒体格式、但这是压缩的且有损耗的、因此带宽小于2Mbps (4个通道的平均值为928kbps)。  但是、CC853X 线路能够提供5Mbps 的带宽、因此4通道无损24位音频可以轻松适应(4.4兆位)。 这是可行的、如果是、应该在配置器中选择哪种流媒体格式来促进这一点? 如果不是、5Mbps 功能的重点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    仅支持具有 SLAC 压缩功能的4个通道。 不支持24位无损。

    不支持5Mbps 音频数据、因为:
    我们需要过大的容量来支持重传
    我们需要在平均重传能力和每个音频采样块的尝试次数之间实现良好的平衡。 对于每次重传尝试、都有显著的开销:
    o在数据包接收和传输开始(具有安全裕量)之间必须完成的时隙规划和其他处理、并与无线电周转时间并行
    o每个数据包(从主器件传输和从所有从器件接收)的基本开销、包括前导码+SYNC、数据包标头、网络信息、音频片标头等
    o音频片确认(每个从设备一个数据包)
    -协议还支持远程控制、音量控制、数据端通道等

    4 x PCME24可通过使用两个通过单根线同步的主器件来实现。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  如果 TI 能提供真正的无线未压缩24位96kHz 器件、那将是一个理想选择。  我想现在我们将继续使用 Avnera 器件。