This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7960A:连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, RF37S114, MSP430F5529, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/672871/ccs-trf7960a-connection

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: RF37S114MSP430F5529UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

如何连接 TRF7960ARHBT 和 RF37A114HTFJB、因为这两个引脚都是无线的、并且 I m 较小、因此无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    您是否有您正在使用的特定 TRF7960A 评估板?

    如果没有、请参阅我们器件常见问题解答指南的第1.3节、了解建议的评估硬件和软件、这些硬件和软件也能够读取 RF37S114标签: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用 TRF7960A TB 和 MSP430F5529 LP、但我没有 Booster 套件。 我是否应该使用 CCS 进行编码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suraj、

    TRF7960ATB 与您列出的 LaunchPad 不兼容、我们无论如何都没有用于该 MSP430的 TRF7960A 的软件。 请获取常见问题解答第1.3节中概述的硬件、并使用 TI 提供的推荐软件评估具有 RF37S114的 TRF79xxA 器件。

    如果您计划修改我们的代码、或者您可以使用 UniFlash 将二进制文件加载到您的 LaunchPad 上、则需要 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将射频引脚连接到 j 引脚吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以直接使用 trf7960a 和 RFID 吗? 而无需使用 MSP430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suraj、

    否 TRF7960A 是一款 NFC 收发器、如果没有主机 MCU、则无法运行。 可以使用任何具有足够 GPIO 和 SPI 功能的 MCU、但我们的所有代码示例都位于 MSP430上。

    我非常清楚地概述了您使用我们的产品时需要做的事情、我们的常见问题解答指南存在是有原因的。 阅读它们。 获取正确的硬件。 使用我们的示例软件。 任何其他方法都会浪费您的时间和我的时间。