This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:FRL (FR:FRAM 存储器、L:低功耗系列)之外的其他可能器件类型是什么?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/673167/rf430frl152h-what-are-the-other-possible-device-type-instead-of-frl-fr-fram-memory-l-low-power-series

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好  

在数据表的第44页、我找到了芯片基准的描述、我想知道其他存储器类型的可能性是什么!  


谢谢你  

在第页  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好11311 Young、

    存储器类型没有变化。 唯一的变化是可用外设功能、如我们器件常见问题 解答:http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247的第1.2节所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生

    那么、FR430FRL152和 FR430TAL152H 之间的区别是什么!!

    进行了热处理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好11311 Young、

    RF430TAL152H 不可作为目录器件使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ralph

    我从一个在亚马逊上销售旧电子产品组件的人那里购买了它!! 这是否意味着我无法像 FR430FRL152H 那样对其进行编程?

    进行了热处理

    杨秀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    无法在 E2E 上回答有关它的任何问题。 如有可能、您将获得退款并从 TI 获得 RF430FRL152H。