This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:TI MAC 1.5.2未知回调事件 ID

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/672271/cc2538-ti-mac-1-5-2-unknown-callback-event-id

器件型号:CC2538

您好!

我们正在开发基于 CC2538和 TI MAC 协议栈1.4.2的定制802.15.4协调器。 在执行某些测试时、我们有时会将奇怪的事件 ID 传递给 MAC_CbackEvent 函数。

今天我看到传递给此函数的事件 ID (pData->HDR.event 的值)为0x61,对我来说似乎未定义。 当设备已加入网络时、就会出现这种情况。

有人以前是否有过这种行为?

在收到此类事件(例如取消缓冲区分配)时,我们是否应该进行任何处理?

谢谢

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    我没有看到这种行为。 您能提供重现和行为与预期行为的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brocklobsta

    当我们尝试通过要求原型向终端设备传输大量数据来强调原型时、我看到了这种情况。 我们在系统级别实施了自动测试、这就是我们看到此问题发生的方式。

    此外、我认为在这个测试期间、通信质量不是我们所能期望的最好的(因为我可以看到由我们控制协调器的软件生成的重新传输请求)。