This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:利用备用 RF430FRL152HEVM 和 MSP-FET 制作编程器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/671789/ccs-rf430frl152h-making-a-programmer-out-of-a-spare-rf430frl152hevm-and-msp-fet

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我最近从 Phyton 购买了一个用于 QFN24的压缩套接字、并希望将其与备用 RF430FRL152HEVM 一起使用、以便通过 CCS 和 MSP-FET 对其进行编程。

为此、我已从评估板上拆下旧的 RF430FRL152H、并将一些导线焊接到了几个点。 具体来说、我已经完成了以下工作。

在 R22、我将电阻器 QFN 侧的一根导线焊接到分线板上的引脚22。   

在 R23处、我将电阻器 QFN 侧的一根导线焊接到分线板上的引脚19。

在 R24、我将电阻器 QFN 侧的导线焊接到分线板上的引脚21。 。   

在 R2上、我将电阻器 QFN 侧的导线焊接到分线板上的引脚20。   

在 R26处、我将电阻器 QFN 侧的导线焊接到分线板上的引脚10。

在 VDDB 跳线上、有一根导线连接到分线板上的引脚3和4。   

EVM 上的开关设置为:SUPPLY、0、0、M  

我错过了什么吗?

对它进行编程的方法  

"连接到目标时出错:

未知设备"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您所做的事情听起来会非常复杂、因此不确定我能提供多少建议(以前从未听说过任何人这么做)。 不过、对于启动器、我要确保您还连接了所需的电容器。 您只提到电阻器标识符、这让我想知道您是否也连接了电容器。 请参阅常见问题解答指南的第2.3节: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    另外、请确保您使用 EVM 上的电平转换器进行 JTAG 连接、或者您使用的是常见问题解答指南第2.12节中讨论的低压 JTAG 电缆、因为您需要将器件编程为1.5V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是导致我沿着这条路径前进的原因、

    e2e.ti.com/.../432859

    我所做的工作直接模仿了这一点、而原始海报声称已使其正常工作。 我想知道电容器的情况、但没有尝试应用它们、因为原始的布置也没有。

    所有这些都让我想知道对裸芯片进行编程的预期方式是什么。 我知道现在有一种无线编程的方法、那么这是预期的方式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我认为我们没有投资以简洁的方式对 PCB 上未组装的裸芯片进行编程。 即使是无线(OTA)编程也需要天线来接收射频数据。 在我们与客户合作的几乎所有案例中、RF430FRL152HEVM 最初都用于开发、然后可以旋转定制 PCB、该 PCB 可通过 JTAG 或 OTA 正常进行编程。 我们没有需要对"裸芯片"进行编程的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、RF430-TMPSNS-EVM 的初始编程方式是怎样的? OTATM

    如果 OTA 是我需要进入的方向、那么对 OTA 与 JTAG 进行编程的限制是什么? 在这两种情况下都可以编写相同的软件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    它完全不是编程的、它只从 ROM 代码运行。 这就是 TI 参考设计页面 http://www.ti.com/tool/TIDM-RF430-TEMPSENSE 上未提供固件的原因

    有关无线编程的更多信息、包括限制、请参阅《RF430FRL152HEVM 用户指南》(www.ti.com/.../slau607b.pdf)中的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着、如果我要用一个全新的假脱机替换 RF430-TMPSNS-EVM 上当前的 RF430、它将以完全相同的方式工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、这就是 RF430-TMPSNS-EVM 的设置方式。 它依赖于 ROM 代码执行所有操作。 如果您想了解有关 TI 参考设计的更多信息 、甚至可以在第2节中了解该设计的设计指南:http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf