This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用 Android 计算热敏电阻电阻

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/671170/rf430frl152h-thermistor-resistance-calculation-with-android

器件型号:RF430FRL152H

您好!  


我正在尝试将 RF430数据读取到 Android 并读取温度、我可以读取块9中的 ADC 值。

我正在查看固件用户指南以计算温度、我有一些问题要问。

我可以在哪里获得基准电压和基准电阻?

PGAmult 应该具有什么值? 我没有操纵过它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jang、

    1) 1)固件用户指南的第2.8.2节介绍了如何获取基准电压。 基准电阻是连接到用于基准电阻测量的 SD14引脚的硬件设置上的电阻器(对于热敏电阻、应为引脚1)。 如果使用 RF430FRL152HEVM、则该值将为100千欧。

    2) 2)如果未配置、则为1。

    我们的常见问题解答指南的第4.1节也可能有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/sloa247/sloa247.pdf