This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:MSP430G2 TRF7970ABP 二进制映像文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/669948/trf7970a-msp430g2-trf7970abp-binary-image-file

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2RF430FRL152HEVMDLP-7970ABP

您好!

尝试加载以下二进制映像: MSP430G2_TRF7970ABP_Binary.out

文档"SLAU607B–2014年12月–2017年6月修订版"指出:

要与演示 GUI 配合使用、必须使用特殊的二进制映像对 MSP-EXP430G2进行编程。
此二进制映像可在安装目录:[drive]:\ti\msp430\RF430FRL152HEVM GUI 中找到
接口\应用程序\MSP430G2_TRF7970ABP 二进制\MSP430G2_TRF7970ABP_Binary.out。

 


但是、我已经下载了"RF430FRL152HEVM Windows GUI"、文件不在那里。  

是否有人可以向我发送二进制映像文件、或者建议我如何访问下载中包含该文件的较旧版本的 GUI?

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我们似乎有一个文档问题... 我将尝试清理它。 该段正下方是正确的段落、即:

    为了与演示 GUI 一起使用、MSP-EXP430G2必须被设定为一个特殊的二进制镜像(TRF7970A_BoosterPack_MSP430G2.OUT)。 此二进制映像可在 http://www.ti.com/lit/zip/sloc346上 zip 文件的 Debug 文件夹中找到。

    这将是获取二进制映像文件的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、
     是否 存在 DLP-7970ABBOP + MSP432P401R LoungePad 的类似二进制映像? 或其他解决方案配合演示-图形界面使用?

    此致、

    Andrii Zaets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrii 您好!

    MSP-EXP432P401R LaunchPad 没有可用的二进制文件、我们不会为此生成一个二进制文件。 G2 LaunchPad 是一款非常便宜且通用的电路板、因此我们不会花时间为其他 LaunchPad 制作二进制文件。 与 RF430FRL152HEVM GUI 配合使用的唯一电路板是 TRF7970AEVM 和 DLP-7970ABP + MSP-EXP430G2组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    更加感谢您的回复。
    为了节省时间、我将订购它。

    此致、

    Andrii Zaets