This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:天线尺寸问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670751/trf7970a-antenna-size-problem

器件型号:TRF7970A

您好,我的客户正在使用 TRF7970A,但由于物理限制,他们的天线尺寸限制为20*24mm。 此尺寸是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    这最终是一个应用特定的问题。 从纯粹的技术角度来看、天线尺寸是可以的、但它在读取标签或与其他 NFC 模式进行通信时的有效性将取决于标签/器件与 TRF7970A 之间的交互。 NFC/RFID 通过依赖电感耦合的磁场工作、因此、如果天线线圈尺寸之间存在很大的不匹配、耦合将很弱、即使不是不可能、也会使通信变得很困难。 因此、客户应确保与其系统交互的所有标签/器件的尺寸都适当、以便与天线正确耦合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!    天线之间的耦合距离 ID 卡为12毫米、我不知道会发生什么情况、但是、您是否有设计指南?

    感谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyong、

    对于读取范围、这是一个公平的距离。 根据经验法则、大多数感应器的最大读取范围约为读取器天线对角线的长度、在您的情况下、该长度约为~30mm。 不过、在理想情况下、天线调优良好且标签尺寸合适的情况下、这种情况会发生。 我认为、只要标签不是太大、12毫米就能很好地工作。

    有关正确调整天线的指导、请参阅我们的综合应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241