请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好,我的客户正在使用 TRF7970A,但由于物理限制,他们的天线尺寸限制为20*24mm。 此尺寸是否合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zhiyong、
对于读取范围、这是一个公平的距离。 根据经验法则、大多数感应器的最大读取范围约为读取器天线对角线的长度、在您的情况下、该长度约为~30mm。 不过、在理想情况下、天线调优良好且标签尺寸合适的情况下、这种情况会发生。 我认为、只要标签不是太大、12毫米就能很好地工作。
有关正确调整天线的指导、请参阅我们的综合应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241