This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:面向字节的无线电

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670268/cc2420-byte-oriented-radio

器件型号:CC2420

您好!

我一直在寻找用于制作 MICAz 模式的无线电、主要是因为我需要找到一个面向字节的无线电芯片(即在接收/发送每个字节后发出中断)。

经过仔细研究、我发现 CC2420用于 MICA2、但不再支持。

我的问题是、您是否仍然生产无线电数据包格式以字节为导向的射频收发器? 如果是、您能否为其提供支持?

如果没有、如何在 CC2420中使用该字节中断功能?

谢谢、

Asma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在2.4GHz 下运行的所有无线电都以字节为导向、这意味着它们具有 FIFO 或数据条目、在检测到给定同步字后、您将在其中接收 x 个字节。