This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7962A:如何使用 TRF7962A 读取多个块?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670635/ccs-trf7962a-how-to-read-out-multi-blocks-using-trf7962a

器件型号:TRF7962A

工具/软件:Code Composer Studio

 buf[0]= 0x8F;
 buf[1]= 0x91;
 buf[2]= 0x3D;
 buf[3]= 0x00;
 BUF[4]= 0xC0;     //12
 buf[5]= 0x22;
 buf[6]= 0x23;
 对于(I = 0;I < 8;I++)
 {
  buf[i+7]= UUID[i];
 }
 buf[15]=0 ;
 buf[16]=1;

 Trf796xRawWrite (&buf[0]、17);

但 TRF7962A 工作不正常。

如果没有地址、则为:

 buf[0]= 0x8F;
 buf[1]= 0x91;
 buf[2]= 0x3D;
 buf[3]= 0x00;
 buf[4]= 0x40;     //4
 buf[5]= 0x22;
 buf[6]= 0x23;
 buf[7]= 0 ;
 buf[8]= 1;

 Trf796xRawWrite (&buf[0]、9);

它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    buf[0]= 0x8F;
    buf[1]= 0x91;
    buf[2]= 0x3D;
    buf[3]= 0x00;
    buf[4]= 0x40; //4.
    buf[5]= 0x02;
    buf[6]= 0x23;
    buf[7]= 0;
    buf[8]= 1;

    Trf796xRawWrite (&buf[0]、9);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能以错误的顺序传输 UID。

    查看基本 RFID 读取器的固件示例、了解如何处理 UID: e2e.ti.com/.../493678
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UID 的顺序是正确的

    buf[0]= 0x8F;
    buf[1]= 0x91;
    buf[2]= 0x3D;
    buf[3]= 0x00;
    buf[4]= 0xB0; //11.
    buf[5]= 0x22;
    buf[6]= 0x20;
    对于(I = 0;I < 8;I++)

    buf[i+7]= UUID[i];

    buf[15]=0;

    Trf796xRawWrite (&buf[0]、16);

    使用 UID 读取一个块、没问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的固件示例没有带 UID 的读取多块。 但是、读取没有 UID 的多块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您一定不能查看正确的固件示例、因为 SLOC297代码确实包含该功能。 我们的示例固件非常全面。 也许您正在查看一个旧示例、而不是我分享的 E2E 帖子中的示例?

    如果 UID 正常、则读取多块的命令格式看起来不错、因此其他内容可能会继续。 您可能需要对 TRF7962A 线路进行示波、以确保数据正确加载到 FIFO 中。