This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:关于 TRF7970AEVM 编程、MSP-FET 对其上的固件进行重新编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670679/trf7970a-regarding-the-trf7970aevm-programming-msp-fet-to-re-program-the-firmware-on-it

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我在论坛中看到、我们可以让您通过 MSP-FET 将新固件加载到 TRF7970AEVM 中。 但我发现  TRF7970AEVM JTAG 上的引脚数为12、而 MSP-FET 中的引脚数为14。 如何连接它们。 有人能不能在这上面放些光、还是需要某种转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subamaniyam,

    TRF7970AEVM 在 JTAG 接头的右下角标记了 MSP-FET 的引脚1。 MSP-FET 的最后2个引脚将保持未连接状态。 没有特殊适配器、只需确保引脚1正确对齐即可。