This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:在采用 RF430CL330H 的应用中、用户数据的传输速率可以有效地达到多少?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TIDA-00230, RF430CL331H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670437/rf430cl330h-what-transmission-rates-of-user-data-are-effectively-possible-in-an-application-with-the-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件: TIDA-00230RF430CL331HTRF7970A

大家好、

我向 RF430CL330H 发出请求:

您能否指定在采用 RF430CL330H 的应用中有效实现的用户数据传输速率? 参考设计 TIDA-00230 (NFC 配置和记录接口)规定了800kbps 的吞吐量。 只要 I2C 通信只能达到400kbps、如何才能达到这种高数据速率?

您将哪种 NFC 读取器芯片与此参考设计结合使用?

是否有可能支持大约每秒20KB 应用数据的最高传输速度?

非常感谢您的支持和出色表现、

Miri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    我不确定为什么 TI 参考设计列出了该级别的数据速率。 这是误导性信息、因为848kbps 是无线传输速率、但不考虑通信开销。

    高端上的实际数据速率在~20kB/s (~160kbps)范围内、使用 I2C 和 NFC 的高速率数据、 尽管您不会使用 RF430CL330H 快速传输这么多数据、因为它在需要加载新消息之前仅具有用于消息存储的3KB SRAM。 您需要使用 RF430CL331H 进行更大的数据传输(在进行该 TI 设计时、我认为这不存在)。

    I2C 的400kbps 仍然是一个瓶颈、因为它比无线传输速率慢、 但是、通过利用 CL331H 架构提供的缓冲器/预取系统、可以减轻数据速率不匹配造成的一些影响、从而将无线吞吐量提高10-30%。

    如果正确优化、在 RF430CL331H 侧20kbit/s (实际上为2.5kByt/s)应该不会出现问题。

    请注意、系统确实依赖于读取器器件、两者都支持高数据速率、 此外、还可以专用于 NFC、并按照读取器的指示及时运行数据、因此 CL331H 也可以由不快速请求数据的慢速读取器连接。

    我们用于吞吐量测试的 NFC 读取器芯片是 TRF7970A。 但是、对于最大吞吐量、我们提供的基本示例并不能很好地表示、因为 TRF7970A 上的 USB 通信会减慢吞吐量。 您可能需要修改示例、使其不输出 USB 数据以查看所需的数据速率(尽管启用 USB 后可能会接近、因为2.5kB/s 不太陡)。 具有示例代码和推荐 EVM 的应用手册为 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227 、我们针对 TRF79xxA 器件的器件常见问题解答为: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

    要了解 RF430CL330H 和 RF430CL331H 之间的差异、请参阅器件常见问题解答 的第2部分:http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244