This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:当 CC2650处理器处于节能模式时、I2C 总线是否消耗任何上拉电流??

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/670385/cc2650-is-the-i2c-bus-draw-any-pull-up-current-when-the-cc2650-processor-is-in-power-saving-mode

器件型号:CC2650

当 CC2650处理器处于节能模式时、I2C 总线是否消耗任何上拉电流????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、数据表中给出了流经上拉电阻器的电流。

    有关此问题的后续问题、请重复使用此主题、并尝试不要打开多个类似的新帖子、因为这更难跟踪、更容易错过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 M-W、我将从现在开始关注这篇帖子、我在许多文章中发布的原因是要扩大覆盖范围。


    在睡眠模式下、是否有任何方法可以降低该电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上拉电流方面、您可以使用具有更高电阻值的外部上拉电阻、而不是内部上拉电阻。