This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 的上电复位

Guru**** 2578955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/668524/trf7970a-the-power-on-reset-of-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好!

对于 TRF7970A 的上电复位、我有三个问题。
请考虑通过降低 VIN 电压来开启 TRF7970A 的上电复位的情况。

1.上电复位功能何时开启?
 我想当 VIN 介于1.4V 和2.6V (VPOR)之间时、上电复位功能将打开。
 是这样吗?

2.是否指定了上电复位的过程?
 例如、在降低 VIN 电压之前、我想知道 EN 和 EN2的状态。

上电复位工作多长时间?
 我想知道从上电复位开始到结束的时间。


此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    1)是的、对于每个器件、POR 将从该范围之间的某个电压开始、因此为了保证 POR 发生、电压应降至1.4V 以下。
    2) EN/EN2的状态对于 POR 无关紧要、但对器件唤醒至关重要(必须遵循加电序列)。
    3) 3)这不符合规格。 我会说它至少为5ms、但如果我设计系统、我会觉得在20-50ms 的范围内使用某种东西会更舒服。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph-San、

    感谢你的答复。
    我可以理解您的答案。
    顺便说一下、您建议将器件复位、"降低 VIN 电压"或"提交软件初始化命令(0x03)"是这样吗?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    只需通过软件初始化+空闲命令序列即可对器件进行复位。 在设计正确的系统中、无需关闭器件电源。 对于完整的 NFC 堆栈、我们在加电时正确配置器件、然后通过软件初始化+空闲命令序列来处理所有复位。

    此外、如果他们希望在任何时候执行硬件复位、则应使用 EN 引脚、而不是降低 VIN 的电压。 我们从未将此作为单独复位器件的一种方法(尽管如果由于其他器件而需要复位整个系统、则可以执行此操作)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph-San、

    感谢你的答复。
    我可以理解您的建议。

    此致、
    Nomo