This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:iOS 16的堆栈错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1185935/rf430cl330h-stack-error-with-ios-16

器件型号:RF430CL330H

在 Apple 更新到 iOS 14后、问题已解决。 遗憾的是、对于 iOS 16、我们再次遇到无法打开 RF430CL330进行写入的问题。 使用 iPhone 8 或更高版本时、我们在 iOS 应用程序中收到堆栈错误 使用我的 iPhone 7和 iOS 15.7.2 (iPhone 不会更新到 iOS 16)、一切都正常。 您对此问题有什么想法吗?

很好的酒店  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 TI 没有计划停止生产或将器件置于“不推荐用于新设计”状态,因此我们真正觉得有关这些器件的大多数问题都可以通过查看现有配套资料和以前提出的问题来回答。 请随意继续使用此器件、因为您认为它适合您的应用。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 RF430CL330H 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的诚实回答、因为 我们需要寻找其他洗浴设备、我们不建议您在 新设计中使用。  

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    RF430CL330H 是一款固定功能器件、其固件位于 ROM 中。 因此、从 IC 的角度来看、不可能进行更新。 我唯一能给出的建议是分析堆栈错误以获得更详细的症状、例如错误是由 SPI 或 I2C 通信、数据格式或 NFC 协议引起的。 然后、我将检查工作模式中是否可以进行一些修改。

    此致、

    Andreas。