This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:不能使用848kbps 的数据速率

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, RF430CL330H, TIDA-00517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/704223/rf430cl331h-data-rate-of-848kbps-cannot-be-used

器件型号:RF430CL331H
主题中讨论的其他器件: RF430CL330HTIDA-00517

尊敬的社区:

我想使用 RF430CL331H 动态标签通过 NFC 传输一些 KB 的数据。 因此、最好以848kbps 的速度进行通信。

对于 RF430CL330H、我可以使用848kbps 通信、但对于 RF430CL331H、这似乎不起作用。

我尝试使用以下代码进行设置、但 NFC 收发器报告的数据速率仅为106kbps:

      rf430cl331_WRITE_register (RF430CL331Handler、0xFFE0、0x004E);
      rf430cl331_WRITE_register (RF430CL331Handler、0xFFFE、0x0080);
      rf430cl331_WRITE_REGISTER (RF430CL331Handler、0x2ABA、0x00F7);
      rf430cl331_WRITE_register (RF430CL331Handler、0x27B8、0x0000);
      rf430cl331_WRITE_register (RF430CL331Handler、0xFFE0、0x0000);

此代码是否有任何问题、或者我是否错过了什么?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silas、

    您正在使用什么 NFC 收发器? 您是否已调查过它的比特率支持功能?

    用于通信的数据速率由读取器驱动、而不是由标签驱动、因此即使标签设置为848kbps、读取器也可以选择保持106kbps 的通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph

    我正在使用来自 ST 的 CR95HF 收发器。 这是我们在前一个 RF430CL330H 项目中使用的收发器、我们可以达到848kpbs 数据速率。

    请注意、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silas、

    我查看了您的代码与示例代码、我看不到您提供的任何问题、对于 CL331H 与 CL330H、对于这种操作没有任何问题。 我还测试了848kbps 是否适用于我们的 TI 示例。

    您是否确定了 I2C 线路的范围以确保数据包正确发送?

    您是否碰巧有任何我们的 NFC 读取器套件可供测试? 我在没有 NFCLink 独立解决方案的情况下进行了测试、该解决方案包含 PC GUI、并报告 TIDA-00517 TI 设计板的848kbps 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph

    很抱歉我迟到的回复! 我可以找到问题、导致此问题。 如您所述、848kbps 的初始化代码是正确的。 但微控制器和 RF430CL331H 芯片之间存在时序问题。 控制器在4MHz 上运行、无法应答所有预取中断。 我现在清理了我的代码并将控制器的速度提高了几 MHz、现在应用程序正在使用848kbps!

    非常感谢您的帮助!

    此致、