This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:使用 EVM 进行开发

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/703730/trf7963a-development-using-evm

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DLP-7970ABPTRF7970A

你(们)好

我们的客户会在其应用中使用 TRF7963A 至 R/W 来实现 ISO/14443A。

因此、我们建议使用 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430G2。

1。

您是否有可用于使用 MSP-EXP430G2评估 DLP-7970ABP 的参考文档或材料?

2.

我们将使用 MSP 430 FR 6879、它将 FRAM 作为主 MCU。

但是、我们找不到使用 FRAM MCU 和 TRF7970A 的基准。

如果您有参考设计或应用报告、请与我们分享吗?

我们希望推荐它们。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    除了 E2E 上的简单摘要外、我们没有任何有关 MSP-EXP430G2代码的文档: e2e.ti.com/.../493678

    我们的应用手册适用于 TRF7970A 上支持的完整 NFC 堆栈、唯一与 TRF7963A 相关的应用手册是: www.ti.com/.../sloa227

    我们没有带 FRAM MSP430的 TRF7970A 的参考设计或应用报告。 从 TRF7970A 可以看到、我们任何具有闪存 MSP430的参考设计都可以在我们的末尾找到 MSP430的闪存和 FRAM 参考设计之间的差异是您需要咨询其应用团队的相关信息。