This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:LMH2110延迟时间信号输出

Guru**** 2533790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/703481/lmh2110-lmh2110-delay-time-signal-out

器件型号:LMH2110
大家好

,我正在用蓝纹波测量与此芯片的通信,在其输出端,我观察到下一个波形在信号静止时出现衰减,这是正确的时间常数(202使用 g)?
非常感谢您的回复。 

e2e.ti.com/.../LMH2110.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcelo:
    我们已收到您的问题、并已将其发送给熟悉此器件的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    LMH2110EVM (评估模块)上也出现了相同的衰减。 我使用1.9GHz、0dBm 输入信号和+5VCC 电源电压测量了这一点。


    我还更改了输入频率和功率(800MHz 和-20dBm)、但 正如预期的那样、衰减时间仍然相同。

    此致、

    Dan