Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
尊敬的所有人:
我正在探索 CC2650。 它非常复杂。 现在、我想通过射频内核发送一个简单的数据包来测试射频传输。 我想知道 PC/手机上是否有任何可用的应用程序来接收这些数据包。 Simplelink Starter 似乎控制着 LauchPad。 我不知道如何在此应用程序中测试接收到的数据包。 此外、该应用程序目前无法控制我的 Launchpad。 非常感谢你能抽出时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在探索 CC2650。 它非常复杂。 现在、我想通过射频内核发送一个简单的数据包来测试射频传输。 我想知道 PC/手机上是否有任何可用的应用程序来接收这些数据包。 Simplelink Starter 似乎控制着 LauchPad。 我不知道如何在此应用程序中测试接收到的数据包。 此外、该应用程序目前无法控制我的 Launchpad。 非常感谢你能抽出时间。
尊敬的 YiKai:
非常感谢您的快速响应。 我已经为 CC2650 LaunchPad 运行 RFPacketTX 示例、并尝试使用 SmartRF Studio 7来查看捕获的数据。 目前有2个问题:
1/数据包已成功上载到 LAUNCHXL-CC2650。 LED 会定期切换。 但没有任何设备(智能手机、笔记本电脑)能够识别它! 使用的频率为2.440GHz、如 smartrf_settings.c 文件中所示。 代码插入到这里。
=>我想知道该示例的协议是 BLE 4.0还是不传输任何内容!
// //这些设置是为与 TI-RTOS 和 cc26xxware 配合使用而生成 // 由 SmartRF Studio 2.3.0版生成 //通过 TI-RTOS 版本 tirtos_simplelink_2_16_xx_xx 测试 // // //参数摘要 //地址:AA-bb //频率:2445.00000 MHz //数据格式:串行模式禁用 //偏差:50.000 kHz //数据包长度配置:可变 //数据包最大长度:128 //数据包长度:30 // RX 滤波器带宽:220kHz //符号速率:50.000 kBaud //同步字长度: 32位 // TX 功率:5dBm //白化:不白化 ...... // CMD_FS RFC_CMD_FS_t RF_cmdF = { .commandNo = 0x0803、 .status = 0x0000、 .pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx .StartTime = 0x00000000、 .startTrigger.triggerType = 0x0、 .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、 .startTrigger.triggerNo = 0x0、 .startTrigger.PastTrig = 0x0、 .condition.rule = 0x1、 .condition.nSkip = 0x0、 .frequency = 2440、 fractFreq = 0x0000、 synthConf.bTxMode = 1、 .synthConf.refFreq = 0x0 、};
2当我使用 SmartRF Studio 接收数据包时、电路板停止切换 LED。 这是 SmartRF Studio 屏幕。 所选模式为 BLE。 我想电路板不会发送数据包。 当我关闭 SmartRF Studio 并按下 RST 时、LED 重新切换。
请向我展示如何测试电路板的传输。 再次感谢您的参与。