This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGA:唯一 ID 读取/写入

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702653/trpgr30atga-unique-id-read-write

器件型号:TRPGR30ATGA

您好!

对于 TRPGR30ATGA 无源 RFID 应答器、是否使用唯一 ID 进行了预编程、或者我们是否可以对 ID 进行编程? 如果它们经过预编程、我们如何知道标签具有什么 ID?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    它们预先编程了唯一的 ID。

    至于知道 ID、理论上、编程应按顺序完成、这样每个 ID 可以比上一个增加1、但... 如果存在混合批次、则情况并非如此。 因此、要100%保证每个标签的 ID、您需要阅读以确保正确。