This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRTRXEBK:您能否在每次测试中将数据从 CC1120 TrxEB 记录到 PC?

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702443/smartrftrxebk-can-you-log-data-from-cc1120-trxeb-per-test-to-pc

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1120

是否可以在两个 CC1120 TrxEB 器件之间执行 PER 测试、并对数据包成功/失败和 RSSI 进行完整数据记录、其中一个器件连接到 SmartRF Studio、另一个器件处于隔离状态? 如果是、我将如何执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SmartRF Studio 中、您可以选择将 RX 结果存储到文件中(转至数据包 RX 选项卡、并在窗口底部附近看到"将数据转储到文件"。

    请参阅 e2e.ti.com/.../547348
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否适用于内置的 PER 测试程序? 如果是、应如何配置它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 您可以使用 SmartRF Studio 进行测试(可以在其中将数据转储到文件)、也可以添加到 TRXEB 上运行的 PER 测试中、通过 UART 发送结果、然后在 PC 端记录通过 UART 接收到的数据。