This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:有关 CC2544无线电测试模式的示例代码

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/701848/cc2544-sample-code-about-radio-test-mode-for-cc2544

器件型号:CC2544

您好!

有没有关于 CC2544无线电测试模式的示例代码?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我唯一知道的是 CC2544的 PER 测试:

    www.ti.com/.../swrc251

    您可以使用 SmartRF Studio 查找连续 TX (mod 和 unmod)+ CONT.的寄存器设置。 RX

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我知道 PER 演示并已使用它。 我将使用 SmartRF Studio 设置来执行测试代码。非常感谢!