This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962A 的开发板

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, DLP-7970ABP, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698552/trf7962a-development-board-of-trf7962a

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABPTRF7970A

你(们)好

没有用于 TRF7962A 的 EVM。

我们将采用 TRF 7960 ATB、而不是 TRF 7962 A。

因此、我们将 MSP-EXP430F5438视为可移植板。

这是合理的吗?

固件移植到 TRF7062A 时是否存在任何问题?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    有关 TRF7962A 的推荐评估方法、请参阅1.3节: www.ti.com/.../sloa248

    我们目前没有 MSP-EXP430F5438支持的任何固件、因此我不推荐使用该平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    您是否意味着您建议使用 DLP-7970ABP 而不是 TRF7960ATB 来开发 TRF7962A?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    是的、这就是我的建议。 使用 TRF7970A 进行初始评估、以确保该器件满足您的需求、如果需要、您可以将70A 与62A 芯片交换以在 TI 硬件上完成应用开发。 只要您将 trf79xxa.h 中 TRF79xxA_VERSION 的#define 更改为"70"至"60"、SLOC297固件就可以同时运行70A 和62A。具体取决于所使用的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的帮助。

    贝斯特雷加兹