This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:基于 CC8530的 CE 产品认证

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/699810/cc8530-ce-product-certification-based-on-cc8530

器件型号:CC8530

你(们)好

我们正在认证基于 CC8530的 CE 产品。
进行测试的实验室要求我们将工作限制为仅一个射频通道、但使用 PurePath 无线配置器、我们只能将其限制为至少6个通道。 我们如何做到这一点?
它具有促进同化测试的功能、类似于蓝牙直接测试模式?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否看过 CC85xx 生产测试应用手册?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Joakim

    这是唯一的测试方法吗?
    有必要使用微控制器、而我们的产品是 CC8530自主工作的手持终端。
    您如何对 PurePath 无线耳机开发套件进行 CE 和 FCC 认证测试?


    谢谢你。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Joakim

    生产测试允许您在音频通道上发送音调、但仍至少使用6个射频通道。 实验室要求我们使用单个射频通道。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已获得一些其他信息。 有两个选项可用于执行测试。

    1. 创建生产测试映像并使用射频测试命令
    2. 使用简化的生产测试  

    选项 nr 2概括为:

    应用程序映像中包含简化的生产测试

    对于空间限制不包括基于 SPI 的外部主机接口的应用或成本受限的产品、可启用简化的小型生产测试。 这使得单个 GIO 驱动、循环、发送器测试能够在低频、中频和高频输出一个未调制载波。

    可通过更改配置器1.3.0版或更高版本生成的任何器件配置文件(*。PPWCFG)来启用简化的生产测试:

    • 查找线路: 0 并将其更改为 1
    • 在配置器中重新加载此配置将向 IO 映射面板显示一个新的引脚选项"微型生产测试控制"
    • 要进入简化的生产测试、请在为 CC85xx 器件加电的同时保持指定引脚为低电平。 这将启动第一个载波的输出。 在指定 GIO 上的每个正到负边沿转换中、载波频率在低频、中频和高频之间的循环方案中发生变化。 为了保持简化的测试模式并进入正常的应用模式、需要一个芯片复位。

    但愿这对您有所帮助。