This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器:使用 XDS200在 CC26XX 上复位 srfprog 命令行

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698544/flash-programmer-srfprog-command-line-reset-on-a-cc26xx-using-the-xds200

器件型号:闪存编程器

您好!

我希望使用 XDS200对 CC26XX 器件执行命令行重置。 TI 闪存编程器2随附的 srfprog 工具在与擦除或程序结合使用时似乎使我能够执行复位、但不能单独执行。 使用 XDS200、是否可以通过任何方式从命令行对器件进行复位?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 CLI 文档中可以看到您应该能够执行 srfprog.exe --reset,但根据我的理解,必须连接到目标才能启用复位,这意味着您必须将复位与读取、写入或擦除命令组合在一起。

    我能够找到的结果

    %SRFPROG%-t lsidx (0)-r p (0)-rs

    应能够同时读取闪存的一页进行复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是我所希望的、但经过细微修改后、它就可以完成工作。 我没有意识到您可以在读取后进行重置! 最后、我将介绍:srfprog.exe -t lsidx (0)-r addr (0、1)-rs

    非常感谢、
    Dan