This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:HF RFID 天线设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698749/trf7970a-hf-rfid-antenna-design

器件型号:TRF7970A

我正在寻找一些有关在非常短距离应用中使用的天线阵列设计的指南、其中每个天线只应激活该站的标签、而不是其邻居的标签。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我们的天线设计指南将对您非常有用: www.ti.com/.../sloa241

    根据您的应用要求、这取决于标签技术和标签尺寸。 一般而言、我建议使用非常小的天线、这些天线仅与附近的感应器很好地耦合。 此外、在3.3V 下运行 TRF7970A 将有助于抑制读取范围。 最后、对天线进行关闭调优会限制读取范围。