This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:CE 报告

Guru**** 2581685 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698149/trf7970a-ce-reports

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

你(们)好

我的一位重要客户正在寻找 TRF7970A 的 CE 报告。

特别是:

EN 60950-1:2006 +AC:2011 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013或 EN 62368-1

EN 301 489-1 v2.1.1

EN 301 489-19 v2.1.0

ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)、ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)

在哪里可以找到这些报告?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    CE 报告是特定于系统的、因此、虽然我们已经对 DLP-7970ABP 进行了 CE 测试并通过了所有测试、但结果仅适用于该系统。

    一般而言、我们不会公开发布客户访问的 CE 测试结果。 我们通常发布的是一份符合性声明文档、其中概述了我们已经针对什么进行了测试、但是对于 DLP-7970ABP、我们仍在关闭内部操作以最终确定要发布的 DOC。

    我们所做的测试证明、在按照我们的系统设计指南使用器件时、器件将通过 FCC、CE、 和红色合规性、因此我们建议客户根据我们的布局设计指南检查其设计、并审查原理图、以便对通过测试充满信心。 本文档中概述了布局指南: www.ti.com/.../sloa139