This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H 天线调优

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/697391/rf430cl330h-rf430cl330h-antenna-tuning

器件型号:RF430CL330H

首先、我必须指出、我在射频设计方面没有经验、因此我在这里可能会有一些小问题。

我尝试在器件上使用 RF430CL330H 添加 NFC 标签和天线。

我计算了在将 PCB 设计为略低于建议的3.85uH 时天线线圈的电感。 之后、我才意识到我应该在 PCB 中瞄准较低的值、并使用电容器对其进行调优。

无论如何、在组装 PCB (我放置了用于调谐电容器的封装、但我将其留空)后、我使用 MiniVNA 和放置在标签上方的环路天线获得了随附的测量屏幕截图(所有组件都已就位、标签未通电)。

据我所知、我需要增加调谐电容、将频率从14Mhz 降至13.55Mhz。 但我测量了一些标签、它们的频率为14Mhz、因此我的设计一定会有问题。 (我的天线为40mmX40mm 8圈)。

第一个屏幕截图是所有组件都已到位、第二个屏幕截图是天线、没有组件。

我的问题:

在图中,蓝线的形状非常奇怪。 我不确定是否得到 RP°代表的值。 正如我所理解的、它与 Q 因子有关、但不确定这是什么。

-我使用环路天线测量了我的设计、因为我没有考虑在电路板上放置测试连接器。 回路天线技术是否足够、或者我是否应该制作一个具有测试 SMA 连接器的新电路板?

我从 NXP、ST 和 TI 阅读了很多有关天线设计的文档,但他们主要关注的是为阅读器而不是标签设计天线。 我也读过您的 SLOA197、但我仍然认为我缺少一些东西。

This is my antenna with all components in place

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我认为 RP 蓝色表示相位角、但我不确定。 这不是我们以前讨论过的内容。

    使用与您所做的类似的回路天线很好、这很好地显示了标签中心频率。 我们在这里使用频谱分析仪使用类似的技术、如 sloa197中所述。 您所做的工作应该可以与之保持一致。

    对于您的电路板、14MHz 确实不错、许多标签都在该范围内。 我看到的标签高达15.5MHz (虽然它们的性能不佳、但这是另一个主题)。 我可以看到的带宽约为~400kHz、这将使 Q 系数约为35、这正是您想要的范围。

    如果您对读取范围和性能感到满意、我认为它仍然正常!

    如果您没有、那么您也许可以详细说明当前的范围以及您希望从标签中获得多少读取范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    我之所以责怪天线、是因为目前我根本无法读取或检测到标签、我认为天线是问题的原因。 但是、正如您说过的、我的天线没有那么糟糕、因此问题必须出在 IC 上。 我将再次检查固件、 看看是否可以调试该问题。