This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]*请先阅读 NFC/RFID* NFC/RFID 器件的常见问题解答指南和答案

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A, TRF7962A, TRF7960, TRF7963A, TRF7960A, RF37S114, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/696929/faq-read-first-for-nfc-rfid-frequency-asked-question-guides-and-answers-for-nfc-rfid-devices

主题中讨论的其他器件:TRF7964A、 TRF7970A、 TRF7962A、 TRF7960、 TRF7963A、 TRF7960A、 RF37S114、 DLP-7970ABP

您好、E2E 社区、

我们已发布了许多 NFC/HF RFID 器件的常见问题解答文档。

这些指南涵盖了有关产品系列、评估产品和软件可用性的基本问题等主题、以及一些特定于应用的技术主题、例如读取范围和电路板设计。

TRF7970A 和 TRF7964A: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

TRF7960、TRF7960A、TRF7962A 和 TRF7963A: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa248

RF430FRL15xH: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

RF430CL33xH: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa244

请在发布前先查看相应的常见问题解答、以查看您的问题是否已在中得到解答。

此外、最好在 E2E 论坛上搜索您的问题、还有数百个已解答的帖子、可能已经为您提供了答案、因此您无需等待我们的回复!


其他 NFC/RFID 器件的常见问题解答

RF37S114 - 4mmx4mm ISO15693应答器

  1. 问:为什么 DLP-7970ABP 不读取此标签?

    答:NFC 通信基于需要在应答器天线和读取器天线之间耦合的磁场。 由于 RF37S114的外形小巧、因此很难使其与 DLP-7970ABP 的天线充分耦合。 请参阅此应用手册、详细了解可使用的天线尺寸以及提供的读取范围: http://www.ti.com/lit/pdf/scba035

  2. 问:TI 是否提供能够读取 RF37S114的评估模块?

    答:遗憾的是、我们没有能够可靠读取此标签的 EVM。 已停产的 TRF7970ATB 或 TRF7960ATB 可以处理此问题、但 TI 不再出售这些产品、因此很难找到它们。

  3. 问:Android 手机能否读取 RF37S114?

    答:如上面的问题1所述、很难将电话天线与 RF37S114的小型天线耦合。 此标签的设计从未用于任何电话、这是预期的结果。 要使用电话、需要使用典型的外形尺寸标签嵌体。

  4. 问:我无法读取超过1厘米的 RF37S114、如何从该标签获得更大的覆盖范围?

    答:即使在理想情况下、对于输出为200mW 的 RFID 读取器、读取范围也预计小于2cm。 RF37S114是 一款小型标签、专为闭环系统而设计、在闭环系统中、标签将放置在非常靠近 RFID 读取器的位置。 获得典型的 ISO15693读取范围需要一个正常的应答器嵌体。 有关使用 RF37S114执行的读取范围测试汇总、请参阅本应用手册的第2节: http://www.ti.com/lit/pdf/scba035


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这只是一个常见问题解答帖子、该主题将被锁定。