This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-W9UR 85mm 感应器磁盘-推荐的替代产品?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGP40ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717098/ri-trp-w9ur-85mm-transponder-disk---recommended-replacement

主题中讨论的其他器件:TRPGP40ATGC

您好!

我们有一位客户需要更换/购买85mm 应答器盘。

我们知道找到这些产品可能有困难、我们是否可以将推荐的替换产品转交给客户?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    对于80位的读/写功能、唯一的器件是 www.ti.com/.../trpgp40atgc

    有只读应答器、可以使外形更接近、但无法写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的反馈。

    客户是否能够将 TRPGP40ATGC 与现有系统一起使用?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我无法回答、因为我无法知道他们的系统设置。 尺寸非常不同、因此根据标签的方向、读取范围、标签的使用方式(例如安装)等、所有这些都可以考虑到他们更换标签的容易程度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    客户发送了这些描述其系统设置的图像:

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    感谢您提供的图片。 看起来是具有大型栅极天线的大功率应用。 我预计他们在这种设置上不会有任何问题。 如果它无法与较大的磁盘应答器一样运行、我会感到惊讶。 尽管如此 、由于应答器较小、因此仍需要在其末端进行一些测试以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我最后设置了我的帐户、以便我可以回复。 那么、我可以从何处获取应答器? 有多少可用、有多少可用? 如果他们不工作、我们可以购买并归还吗?

    我们希望在收发器即将推出时尽快访问应答器。

    此外、我可以给您打电话、以便我可以通过电话而不是通过本博客的前后链接来澄清任何小细节? 也可以给我打电话。

    谢谢!

    Lia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lia、

    今天我被告知、在 Rochester Electronics、您可以购买 RI-TRP-W9UR-30应答器、如果足够、我们就可以关闭此线程!

    如果您想跟进上述问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我们需要获得直接从 Rochester Electronics 购买产品的授权。 除非您(TI)拥有可从您处购买的此产品、否则他们要求我收到一封信函、让德州仪器(TI)从您处购买此产品。

    您能否给我写信、授权我 Lia Reyes 和 LVR International 向他们购买产品、并发送电子邮件至 lvr@lvrintl.com?

    或者提供一个号码、以便我可以与其他人谈论此请求?

    谢谢。

    Lia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说明:
    德州仪器的一封信、其中允许 LVR 或 Lia Reyes 直接从 Rochester Electronics 购买此产品。 或者给他们打电话、让 X3355的 MaryAnne 知道我们可以直接从他们那里购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lia、

    明白了、让我将事情传递给我的同事、他应该能够帮助我。 他在德国、希望明天能收到反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的帮助!


    此外、如果您的同事在那里有一个可能也有该商品的当地人员、则需要将转发器发送到亚洲(菲律宾)。

    所以

    只要我获得从您的任何供应商处购买产品的批准、这将是非常好的!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lia、

    我已向您发送了一份朋友请求、因此我可以分享我们的产品经理的电子邮件、他可以帮助解决此问题。 简而言之、不需要这样做、但他可能需要联系您的联系人来解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否正确接受了。  非常感谢您的帮助。 我希望尽快下订单。 谢谢。